This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:PCM5102A 输出电平修整

Guru**** 2398875 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421705/pcm5102a-pcm5102a-output-level-trim

器件型号:PCM5102A

工具与软件:

尊敬的 TI:

PCM510xA 的标称模拟输出电平为2.1Vrms。 是否可以通过更改 AVDD 或/和 CPVDD 电源电压来调整输出电平?

我想 在不 降低分辨率的情况下实现几个不同的输出电平步骤、因此我更希望在模拟域而不是数字域中实现这些步骤。

非常感谢

Balint

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balint:

    PCM510x 的输出电平 无法根据电源电压进行调节。 一些 DAC 具有可从外部进行调节的基准电压、以更改满量程、但 PCM510x 系列具有固定输出。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    好的、谢谢您的回答。

    此致、

    Balint