This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_Studio:TLV320AIC3254 GPIO 输入组件?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254, CC3235MODASF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421746/aicpurepath_studio-tlv320aic3254-gpio-input-component

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

工具与软件:

您好!

我需要在 TLV320AIC3254上设置 GP 输入和 GP 输出。 我正在将 GPIO_Output 组件用于输出、但没有等效的 GPIO_Input 组件。 执行此操作的正确方式是什么?

BR

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    没有 GPIO 输入块可将此与 DSP 流连接。 应用是什么? 也许有一种权变措施。 您始终可以通过读回第0页寄存器52从主机访问 GPIO 值。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    应用是内部通信系统、其音频编解码器通过 I2C 由 CC3235MODASF MCU 控制。 在正常运行中、DSP 流程在麦克风输入上提供双二阶滤波和 VOX 功能。

    要求能够绕过滤波器和 VOX 功能、并切换到"开放麦克风"模式、该模式由连接到 MCU 上 DI 的物理按钮触发-我当时想使用 GPIO 输入来触发编解码器中的此功能更改。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    GDE 流支持多路复用块、您可以在 GUI 中与这些块进行交互。 我建议在流程中使用一个多路复用器来绕过滤波/VOX。 按下按钮时、MCU 可以写入编解码器以翻转该多路复用器。  

    此致、
    Jeff McPherson