This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:I2S 和 i2c rpi5的正确 IC

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5211, DIX9211, TAC5212, TAC5112, PCM9211, DIX4192, TLV320AIC3109-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421937/pcm9211-right-ic-for-i2s-and-i2c-rpi5

器件型号:PCM9211
主题中讨论的其他器件:TAC5212、TAC5211 TAC5112、、DIX9211、 DIX4192

工具与软件:

我们正在尝试将音频编解码器添加到仅具有 i2c 和 I2S 的 Raspberry PI 5、也许还具有用于 Linux 音频输出和简单麦克风输入的 PCM。

对于不熟悉如何选择正确的编解码器的人来说、选择太多了。

音频要求是基本的物联网要求、而不是高端要求 主要用于警报和提示。  

IC 的作用是什么、如果您有任何参考设计原理图、那就太棒了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雅克、您好!

    如果您要查找音频编解码器(ADC + DAC)、我们有许多不同的编解码器。   我们最新和最先进的编解码器是 TAC5212、TAC5112、TAC5211和 TAC51111。 可以从 TLV320AIC 3xxx 行中选择我们旧的编 解码器(如果您想要一个编解码器、我需要请您咨询我们编解码器的专家之一、以获得更具体的建议)。  我们的大多数编解码器、包括上面提到的编解码器、 都是软件控制(I2C)的

    然而,您提到的 PCM9211 是一个音频接口收发器(DIX ),它有一个额外的立体声 ADC( 所以 实际上它是 DIX+ADC)。 它可以获取 PCM 数据 (I2S、RJ 或 LJ) ,并具有用于模拟输入的附加 ADC。  PCM9211是我们最受欢迎的收发器,实际上 是唯一一款带 ADC 的收发器。 如果您想要没有 ADC 的收发器、只能使用 DIX9211和 DIX4192。 它们都兼容 I2C。

    如需了解参考设计、您可以转到产品页面、例如     TLV320AIC3109编解码器的 www.ti.com/.../TLV320AIC3109-Q1、并滚动至页面底部、如果有 它的参考设计、您会 在那里看到。

    如果您需要有关编解码器的信息、请使用标题中的编解码器或其器件型号开始新发布。

    此致、

    Arash