This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2903C:添加单声道扬声器 TPA2011D1

Guru**** 2649965 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2903C, TPA2011D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421614/pcm2903c-add-mono-speaker-tpa2011d1

器件型号:PCM2903C
主题中讨论的其他器件: TPA2011D1

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户端将使用 PCM2903C + TPA2011D1是否可用?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、只要放大器功率 VDD 至少为3.3V、这看起来很好。 理想情况下、您应该为放大器提供最大可能放大器输出的最大建议功率-根据数据表、即 VDD = 5.5V。 如果您需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR