This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1809:控制器模式下的 MCLK 规格

Guru**** 2826825 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421629/pcm1809-mclk-specification-in-controller-mode

器件型号:PCM1809

工具与软件:

专家们、您好!

我的客户有如下问题。 请您回答一下吗?
1. MCLK DC 规格
在控制器模式下、针对 PLL 基准时钟的 MD1引脚的 MCLK 输入。 在此模式下、客户应参考以下直流规格、正确吗?



2. MCLK 交流规格
在控制器模式下、客户希望知道 MCLK 的 AC 规格。 数据表中没有交流规格。 您是否会提供 MCLK 的 AC 规格?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原好

    1. 是的,他们可以参考这个表。

    2.由于 ASI 时钟引脚是数字 I/O、因此没有针对 MCLK 的交流信号规格 我们支持 BCLK 和 CCLK 的最大时钟频率为24.576MHz。