This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:CodecControl EVM 支持

Guru**** 2993650 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262EVM-U, TLV320AIC3268, TLV320AIC3212EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1421435/tlv320aic3268-codeccontrol-evm-support

器件型号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3212EVM-U、TLV320AIC3262EVM-U

工具与软件:

在哪里可以找到 TLV320AIC3268EVM CodecControl->New EVM Simulation... 定义 TLV320AIC3268寄存器映射的 XML 文件?
我只能找到相似的器件(TLV320AIC3212EVM-U 和 TLV320AIC3262EVM-U )、但我的 理解是存在细微的寄存器差异。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    AIC3268实际上不使用 CodecControl。 您将需要 PurePath Console 2。 您可以从 AIC3268的产品页面申请 PurePath Console 套件。  https://www.ti.com/product/TLV320AIC3268

    获得批准后、您可以下载 V2X 版本、它将允许您安装 PC2。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我可以安装 PurePath Console 2、但我认为这不是我要找的。  实际上、我没有 TLV320AIC3268EVM 、但我使用的是 TLV320AIC3268。  我希望获得类似于 CodecControl 的东西、这将允许我以图形方式配置芯片、然后转储寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、您好!

    我明白了。 遗憾的是没有这样的工具。 目的似乎是使用 PC2和产品页面中的脚本评估器件。 它没有 CodecControl 那么灵活。

    如果您对寄存器设置有任何疑问、请告诉我、我可以在这方面为您提供帮助。

    此致、
    Jeff McPherson