This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:欠压保护到首次启动规范测试的延迟

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1408374/tas2781-brownout-prevention-latency-to-first-attack-spec-test

器件型号:TAS2781

工具与软件:

嗨、团队:

客户正在测试 TAS2781"欠压预防延迟到首次攻击"规范、您能帮助分享他们如何在 EVM 中测试此规范吗?

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以尝试以下操作:

    • 使用示波器探测 PVDDH。
    • 在播放固定幅度和频率正弦波的同时探测放大器的输出。
    • 将 PVDDH 电压更改为低于设置的 BOP 阈值、使其成为一个突然的电压降压、示波器可以使用该电压降压来触发捕获。
    • 测量从 PVDDH 上的压降到 BOP 启动导致输出斜降的时间。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    感谢您的反馈。

    客户将触发器设置为16V。 它们的测量方式如下、时间规格值为0.4ms、但测试 数据为 ~2.2ms。 您能帮助找出造成差异的原因吗?

    谢谢、此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我会仔细检查一下、并在一周结束时回来。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我这边的测试结果是相似的。 我会将这一点与广泛的团队进行讨论、以便更好地了解数据表中所指的规格。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    当然、我们将等待您的反馈。

    谢谢、此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在几天内再次收到更多的评论。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请在 PPC3上尝试以下设置以缩短反应时间:

    • 进入 Device Control (设备控制)面板、从左上角下拉列表中选择 ROM Mode (ROM 模式)、从顶部中心选项中选择 Advanced mode (高级模式)。
    • 在 Config (配置)逻辑块上、将 BOP Source Selection (BOP 源选择)更改为"PVDDH input"(PVDDH 输入)。
    • 在杂项逻辑块中、将 PVDD 选择中的转换 VBAT 更改为"无转换"。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    客户已按照上述步骤在其电路板上进行测试、他们将获得1.08ms 的数据;

    您认为此数据可以接受吗?

    谢谢、此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    此时此刻,他已经完全忘记了自己的身份了。 我将接任。  

    这些结果似乎符合预期。 它们与 Ivan 在 EVM 上看到的一致。

    此致、
    Arthur