This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2902C:XTI 等级

Guru**** 2925810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422654/pcm2902c-xti-rating

器件型号:PCM2902C

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户在设计原理图时参考了 D/S 中的典型电路

然而、XTI 电压达到-0.57V 并且超过最大额定值(-0.3V)。

这不是什么问题吗?


此致、
转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Godo-San:

    这是正常的。 该限制仅针对 XTI 用作外部时钟输入的用例、但将 XTI 与晶体一起使用时、该限制可以放宽一些。

    此致、
    Jeff McPherson