Other Parts Discussed in Thread: PCM9211, SRC4190
主题中讨论的其他器件:PCM9211、 SRC4190
工具与软件:
我正在使用这个脚本从编解码器控制[SPDIF 记录通过 TAS1020通过 RXIN2在 MainOutput.txt],
我的配置是: 音频精度[.ac3 44.1kHz 文件输入数字光学]--> SPDIF 输入--> pcm9211[主模式]--> I2S 输出-->音频精度[数字 I2S 输入]
基本上,我正在从 AP 播放.ac3文件,并将其作为 SPDIF 光纤电缆输入 PCM9211模块,当我的.ac3文件为44.1kHz 时,我在 AP 上看到44.1kHz 输出,但我想 PCm9211以48kHz 的频率传输样本,而不考虑输入数据,我的光学 SPDIF 的输入配置仅为48kHz ,但仍然因为我正在播放的文件有44.1kHz 采样率, pcm9211理解格式并重新采样以在输出端提供44.1kHz 而不是48kHz。
请求您的帮助,以了解我需要在上述脚本中更新什么寄存器配置,以从模块获得48kHz 输出,而不考虑我的输入文件/数据.
当前方案:
48kHz 输入--> 48kHz 输出
44.1kHz、在-->中 44.1kHz 能源
必填:
44.1kHz、在 -->中 48kHz 输出
48kHz 输入--> 48kHz 输出