This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:原理图审阅

Guru**** 2396355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423254/tas5441-q1-schematic-review

器件型号:TAS5441-Q1

工具与软件:

大家好、团队成员:

请查看 Samsung 示意图和反馈、如下所示。

e2e.ti.com/.../TAS5441_5F00_SS_5F00_Oct_5F00_10.pdf

此参考设计还需要与 VIN 上的并联电容器进行指导

  -考虑使用5W (4欧姆)扬声器和9.5V 输入电压基于线路阻抗,电感器 DCR ,电缆。

RL

RS

VP (=PVDD)

Pout (10% THD 时的 W)

常春藤

4.00

0.20.

5.38.

2.99

0.86

4.00

0.20.

9.50.

9.32.

1.53.

4.00

0.20.

14.40.

21.42.

2.31.

对于9.5V VIN、请指南最小分流电容器和 串联电感器(330uF 和10uH 的尺寸对于布局来说太大)  

此致

Joey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好!

    原理图很好、有一个观察结果: 如果音频源是差分输出、则无需49.9k Ω 电阻器接地。  (R1282和 R1285)

    330uF 可低至100uF、但您会在电源上看到更多的纹波。  可以更改10uH 电感器以满足您的 EMC 要求。

    此致、
    Gregg Scott