This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2013D1:是否存在音频输入用以最初唤醒或打开放大器的阈值?

Guru**** 2551210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2013D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1415316/tpa2013d1-is-there-a-threshold-for-audio-input-to-initially-wake-or-turn-on-amplifier

器件型号:TPA2013D1

工具与软件:

大家好、 我在一个项目中使用了 TPA2013D1放大器、而且我遇到了放大器一开始不打开的问题、除非将输入源的增益设置得非常高。  我能够以非常高的增益发送初始信号音频信号、一旦我这样做、设备将在播放之后播放任何音频文件、即使它处于我认为的正常电平。  只要我保持器件的电源不变、即使是处理非常低电平的音频信号、器件也能继续工作。  断开电源后、我必须再次用高增益音频信号将其"唤醒"。  我对放大器设计还比较陌生、我不确定是否存在设计缺陷、或者我是否遗漏了某些内容?  系统似乎有一个最小输入阈值来打开放大器、但一旦打开、除了任何电平的信号之外、可能会打开吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    您能否分享您的原理图以供审阅?
    可以使用示波器进行检查的一些信号:

    • GAIN、SDB 和 SDD。 这些信号在施加大输入信号之前和之后是否发生变化?
    • Vccout/Vccin。 您可以在播放前后检查此信号、输入信号小、输入信号大吗?

    如果您有机会、可以使用该 EVM 进行测试、并检查它是否在输入信号相同的情况下表现出相同的行为。 该器件不需要大输入信号即可启用。

    此致、
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Randy、

    我将在 Ivan 是 Ooo 的时候处理这个线程。 留出48小时来响应原理图审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Randy、  

    以下是我对该原理图的评论:

    • 您有为关断升压引脚、SDB 和关断 D 类供电的电压。 SDD。 这些是 GPIO 引脚、您的原理图表明未将它们视为 GPIO 引脚。 移除引脚5和6上的 VCCOUT 连接会使器件退出 SHUTDOWN 模式。
    • VCCFB 也不应由 VCCOUT 供电。 请遵循 DS 在第10.2.1节中提供的建议引脚配置。

    祝您好运、

    Ore.