This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA1650:用于驱动即将推出的 TAA5212 ADC 的差动线路接收器

Guru**** 2619845 points

Other Parts Discussed in Thread: TAA5212, INA1650, OPA1637

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423322/ina1650-differential-line-receiver-to-drive-upcoming-taa5212-adc

器件型号:INA1650
Thread 中讨论的其他器件:TAA5212、、、 OPA1637

工具与软件:

对于专业音频应用、我们选择了即将推出的  TAA5212作为我们的 ADC、并正在寻找能正确驱动它的高 CMRR 输入电路。 我在电子工程这一领域相对比较陌生、但我有点迷路了、可能最好的做法。 为我在 INA1650中使用的器件进行选择、该器件不仅具有所有正确的规格、还具有单端(但引用了?) 输出。  

有人能指出我的正确方向/分享一些有关将这些类型的 TI 差分线路接收器与差分 TI ADC 连接的示例原理图吗? 另一种解决方案是否更好? 在设计此类电路时、需要考虑哪些因素?

我很乐意倾听、

David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    我们将其设置为高共模抑制线路接收器、因此是一个很好的起点评估模块/用户指南。 并且可以灵活地进行输出差分。 用户指南中显示了该情况。  

    https://www.ti.com/tool/INA1650EVM

    用户指南:

    https://www.ti.com/lit/ug/sbou178/sbou178.pdf?ts = 1728590682782&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FINA1650EVM

    我可以分享一些 Tina 仿真、说明 INA1650的一些电路可能性。 如果您想运行这些仿真、我们通过下面的链接免费提供 Tina TI。  

    https://www.ti.com/tool/TINA-TI

    为我遇到的器件选择 INA1650、它不仅有正确的规格、而且具有单端(但引用了吗?) 输出。  [报价]

    是的、参考输出。 例如、假设 ADC 输入共模为0V 到7V、我们可以将其设置为中心(3.5V)。 我在下面提供了一个示例。 这是如何实现单电源运行的一个示例。  尽管 INA1650是差动输入和单端输出、实际上其相当灵活、而且还可获得差动输出信号。 下面的示例演示了一种此类可能的配置。  

    请注意、该电源是单个9V 电源、共模电压设置为1/2 Vs 或4.5V、输出由3.5V 的基准电压设置。 我在仿真中使用一种方法、取一个单端信号并将其转换为输入上的全差分信号。 这是下面显示的 SE 到 Diff 转换块。  

    e2e.ti.com/.../6648.INA1650-Single-Supply.TSC

    这里是有关如何创建差分输出的另一个示例

    INA1650的最大优势在于内部匹配电阻、可提供出色的 CMRR 性能。 其他可能的备选器件包括 OPA1637、这是一款全差分放大器。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你克里斯,这是令人难以置信的帮助! 我将深入介绍、如果还有任何疑问、可以联系您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、  

    没问题! 祝您在开发项目时一切顺利。  

    此致、  
    Chris Featherstone