This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1待机引脚问题

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424032/tas6424e-q1-tas6424e-q1-standby-pin-issue

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

尊敬的专家:

当我们的客户使用 TAS6424E-Q1时、如果所有四个通道都处于 PLAY 模式、则在将 STANDYBY 引脚拉至低电平然后再次拉至高电平之后、它们是否需要重新播放全部四个通道?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    是的、您需要发送 I2C 命令以在切换/STANDBY 引脚后将输出通道恢复为 PLAY 模式。

    此致、
    Gregg Scott