This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5112:TAC5112

Guru**** 2562790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423217/tac5112-tac5112

器件型号:TAC5112

工具与软件:

您好、我们希望将 DAC (CH1)上的 ADC (CH1)输入信号与特定的增益混合。 和数据表中、图7-1。 功能方框图(P-21/177)、在 ADC 之前和 DAC 之后有反馈环路。 此外、 图7-17。 ADC 信号链处理流程图(P-35/177)、存在"Loopback to DAC"。 我们可以用灵活的增益(电平)混合 DAC_OUT 上的 ADC_IN 信号吗? 如果是这样, PEASE 教我们 如何设置(通过哪个寄存器? 以及如何确定值?) . 此致、Okutsu Takahiro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Okutsu-San、

    您可以通过设置以下寄存器将输出驱动设置为包含您要描述的模拟旁路信号:

    缺点是对模拟信号没有音量控制。 您将只能控制数字信号以及两个信号之和。

    一种替代方案是使用 ADC 环回混频器、但这种方法更复杂。 我建议使用 PPC3并打开"Advanced"视图下的"Mixer"面板、并使用 I2C 监控器捕获必要的 I2C 写入。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff - San、您的建议认识到了我、模拟路径上没有电平控制因素。 然后我将学习另一种操作方法(包括 DSP 软件混合的案例)。 非常感谢。 此致、Okutsu Takahiro。