This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3886:这些引脚是否相对于数据表 LM3886数据表中绘制的 NDJ0011B 中的基准 A 居中?

Guru**** 2620035 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423061/lm3886-are-the-pins-centered-relative-to-datum-a-in-drawing-ndj0011b-from-data-sheet-lm3886

器件型号:LM3886

工具与软件:

销1应用了公差、但没有尺寸定位。 因此、我想确认我的假设、即该位置应位于基准面 A 的.335处

https://www.ti.com/lit/ml/mmsf028/mmsf028.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    感谢您的耐心。 我们将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    引脚1位于前排引脚上。 根据数据表、该行在器件背面的字段中为0.169+.2 = 0.369。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但我要查找引脚1相对于基准 A 的位置、以凸片宽度的中间平面而不是从背面(基准 C)给出

    0.670 / 2 =.335 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是的、这是正确的。 从中间引脚开始、加上引脚间距(5*0.067=0.335)、可以得到相同的数字。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这就回答了我的问题。 我还应该问.150孔是否应该居中(与基准面 A 重合)。 没有将其水平定位的尺寸、也没有从中推断其位置的零件中心线。  

    例如、在同一数据表中的类似图(NDA0011B、如下所示)中、有一条中心线、以黄色突出显示、用于定位引脚和孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    是的、应将其居中。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你:)