This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC32:原理图审阅

Guru**** 2813935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422747/tlv320dac32-schematics-review

器件型号:TLV320DAC32

工具与软件:

您好!

我们使用一个直接连接到微控制器的外部麦克风、并使用 TLV320DAC32IRHBR 仅将音频从 MCU I2S 传输到耳机。 请告知我们此原理图是否正确。 (请注意、R4到 R8均为 DNP)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里看起来不错、 我有两个注意事项:

    1)我看到您的 AVDD 和 IOVDD 是一个网络、只有3.3V。 确保 IOVDD 连接在物理上靠近 IOVDD 引脚放置一个去耦电容器。 我看到 AVDD 线路上有额外的电容器、因此例如 C23可能会靠近 IOVDD 引脚。

    2) HPLCOM 和 HPRCOM 在原理图中接地、但对于该器件、耳机输出不以0为中心、而以 HPxCOM 引脚为中心。 因此、将 HPLCOM (或 HPRCOM)连接至耳机插孔的 SLEEVE (它当前已接地)。

    如果您在这方面需要更多帮助、请告诉我。

    此致!
    MIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    然而、它们的每个去耦电容器都靠近引脚。
    2.现在我已经把 HPLCOM 连接到了插孔的 SLEEVE、HPRCOM 是悬空的。 可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以将 HPRCOM 保持悬空。 这看起来不错!

    此致!
    MIR