This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6422E-Q1:TAS6422E-Q1当 PWM=384/480k 时、输出电感器 L 的限制值

Guru**** 2619175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424190/tas6424e-q1-tas6422e-q1-tas6422e-q1-output-inductor-l-limited-value-when-pwm-384-480k

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

工具与软件:

在 TAS6424的数据表中、我们可以看到

"通过选择2.11 MHz 开关频率、可以使用较小的3.3 μH 输出电感值

因此解决方案尺寸非常小。"

因此、如果这意味着当选择384KHz 时、我们不能使用最小值3.3uH 中的一个?

如果 F RESPONSE (20~20kHz)结果可以在大范围内实现、那么多大的电感值限制可与具有2 Ω 负载的 PWM 384KHz 配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [报价用户 id="401535" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424190/tas6424e-q1-tas6422e-q1-tas6422e-q1-output-inductor-l-limited-value-when-pwm-384-480k "]因此、如果这意味着我们在选择 PWM 频率384KHz 时不能使用3.3uH 的最小值之一?

    电感器上会有非常大的纹波电流、从而导致非常大的空闲损耗。

    [报价 userid="401535" url="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424190/tas6424e-q1-tas6422e-q1-tas6422e-q1-output-inductor-l-limited-value-when-pwm-384-480k "]如果允许在大范围内使用 F RESPONSE (20~20kHz)结果、那么在负载为2欧姆的 PWM 384KHz 下、可使用的电感值限制是多少?

    可以考虑10uH+1uF。