This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3004D2:增大声音时芯片异常关断

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3004D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423438/tpa3004d2-the-chip-shuts-down-abnormally-when-increasing-the-sound

器件型号:TPA3004D2

工具与软件:

您好、TI:

该项目使用 TPA3004D2和8 Ω 2W 扬声器作为负载。
1.当通过增大增益在一定程度上增大声音时,芯片进入无声音输出的保护状态。 2.在保护状态下、电源电压和 PIN1电压没有问题。 3.当发生异常时,电源可以重新启动,或者 PIN1可以设置为低电平以恢复芯片功能。
我想问一下为什么会出现这种问题、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 RUI:

    这听起来像是锁存故障、可指示短路事件。 发生错误时、您能否探测到器件 PWM 输出端的电流?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    我觉得这不是短路事件。 原因如下: 1. 当输出声音不会太大时、芯片可以持续正常工作;2. 发生故障时、引脚1未显示低电压。
    此外、您将哪个特定引脚称为"器件 PWM 输出端的电流"?

    Regaeds,

    Rui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rui、您好!

    我的主要问题是输出上的 LC 滤波器导致了 OC 事件。 这可能是由于电感器的 Isat 较低、接地不良或信号路径中的某些其他接地路径造成的。 这可能会导致器件尝试向扬声器施加很大的电流、但该电流无法流向扬声器本身。 下图显示了我希望您使用电流示波器探头来测量输出引脚上的峰值电流的位置。

    此外、如果您可以将原理图发送给我、我很乐意进行审阅以了解我是否发现了任何问题。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramsey:

    非常感谢您的回答。 问题已解决。 原因是 LC 参数不合适、导致瞬时电流过大。

    此致、

    Rui