This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1 TAS6424E-Q1的内部 DAC 的分辨率是多少位?

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424041/tas6424e-q1-tas6424e-q1-what-is-the-resolution-of-the-internal-dac-of-the-tas6424e-q1-in-bits

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

工具与软件:

您好、专家级、

我们的客户想知道 TAS6424E-Q1 DAC 的分辨率。

例如、如果内部 DAC 的分辨率是12位还是10位?

谢谢

Xiaoxiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Xiaoxiang、

    TAS6424使用过采样和 Σ-Δ DAC。 我们不能披露太多信息。

    此致、

    Derek