This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:最近调试编解码器 TLV320AIC3104IRHBR 遇到一些问题、MCU 无法与 I2C 通信

Guru**** 2396635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422505/tlv320aic3104-recently-debugging-codec-tlv320aic3104irhbr-encountered-some-problems-and-the-mcu-could-not-communicate-with-i2c

器件型号:TLV320AIC3104

工具与软件:

最近调试的编解码器 TLV320AIC3104IRHBR 遇到一些问题、并且 MCU 无法与 I2C 通信、请帮助找出问题并给出解决方案、谢谢!

最初它连接到 EC20模块、没问题。



我们现在正在尝试连接到 MCU、但我不知道 I2C 为什么没有正确通信

I2C 配置目前的速率为100K、具有7个地址位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    I2C 线路是否已上拉至 IOVDD (1.8V)? 我在原理图上没有看到该数字、但它可能在其他某个地方发生。

    此外、我会在示波器上捕获一条 I2C 命令、以确认您的代码提供了预期的输出。

    此致、

    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能帮助我检查先前的软件是否正确吗? 如有任何问题、请建议进行修改
    您还可以帮助我们确认 IOVDD 是否可以连接到3.3V 吗? RESET 上拉是1.8V 还是3.3V? 最大 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮助我检查先前的软件是否正确吗? 如有任何问题、请建议进行修改
    您还可以帮助我们确认 IOVDD 是否可以连接到3.3V 吗? RESET 上拉是1.8V 还是3.3V? 最大电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您之前的提示、当前问题尚未解决。 请帮助检查软件和硬件是否存在其他问题。 我们非常焦虑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您之前的提示、当前问题尚未解决。 请帮助检查软件和硬件是否存在其他问题。 我们非常焦虑。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我无法确认您的软件是否正确。 我只是编解码器方面的专家。 如上所述、我想确认 SDA 和 SCL 被拉高、并且输出命令与软件中给出的预期命令相匹配。

    IOVDD 可以是3.3V、这没有问题。 I2C 上拉电阻应与 IOVDD 的值匹配。

    同样、复位阈值由 IOVDD 确定。

    此致、
    Jeff McPherson