This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAC5412-Q1:TAC5412替代产品

Guru**** 2619045 points

Other Parts Discussed in Thread: TAC5112, TAC5212, TAC5412-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423994/tac5412-q1-tac5412-replacement

器件型号:TAC5412-Q1
主题中讨论的其他器件:TAC5212、、TAC5112

工具与软件:

我想用您的 TAC5412替换 AK4621;阅读 TAC 数据表、这似乎是一个很好的替代产品...您可以帮助我了解这个选择是否是最好的吗?

在我们的应用中、我们需要一个噪声极低的编解码器、CS4272和 AK4621是我们目前使用的器件。

谢谢你。

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易吉、您好!

    TAC5412-Q1和 AK4621在音频性能方面似乎略有等同(按 SNR、DR 和 THDN 指标计算)。 主要区别在于 TAC5412-Q1在音频格式和支持 ASI 时钟(高达32位、768kHz 采样)方面的灵活性以及为汽车行业量身定制的集成输入故障诊断功能。 如果您正在寻找为汽车量身定制的器件、这是一款不错的替代产品、否则我会推荐 TAC5212或 TAC5112  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非常重要的是 SNR、DR 和 THDN、那么 TAC5212和 TAC5112可能是正确的选择