This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM833:封装标识和生产日期代码

Guru**** 2847390 points

Other Parts Discussed in Thread: LM833, LM833-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423825/lm833-package-marking-and-date-code

器件型号:LM833

工具与软件:

您好!

有人能帮我阅读照片上的日期代码吗? 标记为:276K / Z89。 我无法找到任何有关 LM833的生产日期代码标记的信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    我在这里使用了此搜索; https://www.ti.com/packaging/en/docs/partlookup.tsp?partmarking=Z83

    这是 LM833-N SEE 数据表"附录第1页";年份为2022年;如果较旧、可能为2012年。 第7个月是7月。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、您好!

    感谢您提供信息。 Z83是 LM833MMX/NOPB。 我尝试了"部件标记查找"页面进行搜索、但没有有关日期代码的信息。 Z83不是 LM833-N、而是 LM833MMX/NOPB:

    页面:

    数据表:

    它应该与 National Semiconductor (MM 版本)的芯片相同。

    标记276K 是否表示2 =年份的最后一位数字、7 =月份、6和 K 不是生产日期代码? 您如何知道它比2012年还要旧? 不可能是2002年? 我不确定 它投入生产有多长时间。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    与 TI 器件匹配的 National Semiconductor 器件获得了-N 一般器件型号 分开。  如果是2012年或2002年、它是否更重要? 旧是旧。 6是批次代码的一部分、K 是组装地点代码。  

    现在是提问该请求的背景原因的好时机。 直接解决未说明的问题会更快。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ron。 我们生产了各种包含该运算放大器的产品。 不过、我们遇到了始终影响所有元件上特定引脚的焊接问题。 为了调查这些产品是否为假冒器件、我们的目标是追踪这些产品的来源。 在这一过程中、破译日期代码和其他标记将非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    此小型器件具有缩写的生产日期代码标记。 有关批次的完整信息、请参见卷带盒(和卷带)。 您从何处购买了运算放大器?您是否仍然有卷带标签?

    一般信息请访问: https://www.ti.com/support-quality/quality-policies-procedures/anti-counterfeit.html

    该引脚是否聚焦在原始图片上? 问题是否为开路连接? 引脚在物理上是否未连接?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    批号仅适用于直接从 TI.com 购买的器件。 但其余的我们从其他来源购买。 生产日期代码与此相对应。 据另一家供应商称、日期应为2022/07、符合276K 标识。

    带276K 标识的器件的可焊性较差。 有一个冷的接头。 当零件通过正常测试,但涂层后,它不再正常工作。 涂层已渗透到一个小间隙中、并略微升高了销、导致完全断开。 问题在照片上不可见。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin

    此处列出了已批准的供应商。  https://www.ti.com/ordering-resources/faqs/purchasing-online/authorized-distributors.html

    我假设电路板上没有其他器件存在类似的焊接问题。  

    在任何情况下、我建议联系供应商解决此问题。 接下来、确保始终使用已批准列表中的供应商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们的质量和 采购部门已经在与经销商一起解决这个问题。  PCB 上的其他器件正常-无焊接问题。 我认为这是经销商特定的问题。 我认为这不是 TI 的问题。