This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:TDM 时钟错误

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423631/tas6424l-q1-tdm-clock-error

器件型号:TAS6424L-Q1

工具与软件:

大家好、

我打算将 TAS6424L-Q1与 MCHstreamer (miniDSP)的 TDM 信号一起使用。 TDM 8 @96kHz (24位)。

DI 时序和值要求似乎100%兼容。

一旦激活(静音或播放模式)、就会发生时钟错误、并且不会向扬声器发送信号。

 对于 MCLK 和 SCLK、同时使用 MCLK 或 SCLK (如文档中建议的那样)不会改变任何改变。

TAS6424L-Q1使用 USB 音频输入和光输入以及 MCHstreamer 进行了测试。 都工作正常。

感谢您的帮助

Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    根据您的描述、  

    FSYNC = 96kHz
    时隙宽度= 32位
    字宽= 24位
    SCLK= MCLK= 256Fs = 24.576MHz

    这些音频应自动识别、并应将音频传送至音频放大器和扬声器。  请查看时钟以及有关音频时钟错误处理的数据表、第9.3.1.6节。

    USB 和光学接口使用48kHz、I2S 格式。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurent、

    还有一点。

    是否正在将 MCHstreamer 96kHz 信号插入 EVM?  如果是这样、则需要为每个时钟信号单独接地、为数字音频单独接地。  如果共享接地、则当输出置于静音或 PLAY 状态时、可能会发生时钟损坏故障。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    我不确定我是否明白您的观点。 当所有灌浆都连接在 EVM 内部且 MCHstreamer 上只有一个灌浆时、分离接地意味着什么? 我怎样才能得到分离的接地?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurent

    我们发现、导线上共用接地的时钟可能会导致该问题。  当共用长地线时、连接的较长导线会导致时钟错误。   

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 gregg 的评论。

    从 MCHstreamer 引脚到 EVM 引脚(包括连接 PCB)的导线长度小于300mm。 你认为这是长的吗?

    此致

    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurent

    是的、300毫米(12英寸)很长。  您将需要为每个时钟使用这些接地线。  您可能需要用关联的信号线扭转该接地线。

    此致、
    Gregg Scott