This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2500:使用单端输出

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA2500, OPA1655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424321/pga2500-using-the-output-single-ended

器件型号:PGA2500
Thread 中讨论的其他器件: OPA1655

工具与软件:

我计划在设计中使用 PGA2500、但不需要有所差异。 输出。 我们 在数据表中没有看到很多关于该器件的内部电路的信息、

我认为直接获取放大器的正输出是可以的吗? 此场景中是否存在任何可能的问题?

TIA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    PGA2500用于全差分输出配置、该配置中的器件将提供指定的性能。

    尽管可以在单端输出配置中使用该器件、但产生的单端信号现在将包括任何共模噪声、直流伺服电压电路的失调电压和共模放大器的误差。  使用 VCOM 将单端输出集中在所需的偏置电压、您将电路连接到其中一个 PGA 输出。 如果使用这种方法、PGA 将需要通过 PGA2500 PGA+和 VOUT VOUT–输出查看匹配的等效阻抗负载。  使用此方法时、单端信号的增益为 PGA2500的1/2、并会产生额外的噪声和降低交流性能。

    一个更好的方法是使用一个差分放大器跟随 PGA2500输出。 差分放大器 接受(VOUT +)-(VOUT)差分电压信号、并执行全差分电压至单端转换。  使用低噪声、低失真放大器音频放大器执行差分至单端转换、例如 OPA1655。 您需要偏置 VREF 基准电压、使单端输出信号居中。  使用低噪声、低阻抗源驱动差分放大器的 VREF 电压。 此外、通过信号路径使用高等级 C0G/NPO 电容器来获得低失真。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒-感谢提供的信息。 我可以轻松添加差分放大器 输出。