This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1656:电流消耗

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1656

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426008/opa1656-current-consumption

器件型号:OPA1656

工具与软件:

您预计 OPA1656在使用+/-15V 电源时、空闲时会消耗多大的电流?

我的客户测试的是输出驱动负载超过1k 欧姆、但器件看起来有点热。  只想检查在加电方面是否缺少任何注意事项、或者这里是否还有其他事项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abigail:  

    我在整个温度范围内对该器件进行了直流验证。 从我的验证结果可以看出、下面列出了电源上的静态电流以及典型3.9mA 条件下的平均值。 这是空载的、因为输出电压处于1/2 Vs。 驱动负载时、输出电流将来自电源。 器件会在负载越来越重时预热。 这意味着1k 负载电阻比2k 电阻的负载更重。  

    该器件的 IQ 在整个电源电压范围内是平坦的。  

    θ JA 规格在计算温度时很有用。 我们在 TIPL 系列中的功率和温度主题下提供了有关这些计算的培训。  

    https://www.ti.com/video/series/precision-labs/ti-precision-labs-op-amps.html

    我希望这些信息对您有所帮助。 请告诉我是否可以提供进一步的帮助。  

    此致、  

    Chris Featherstone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、非常感谢您的快速响应-我现在将由客户提供您的信息