This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:TPA3136D2PWP

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1972, TAD5112, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425607/pcm5102a-tpa3136d2pwp

器件型号:PCM5102A
Thread 中讨论的其他器件:LM1972TAD5112PCM1789

工具与软件:

你(们)好、

我将 DAC PCM5102APW 与放大器 TPA3136D2PWP 配合使用来控制烹饪设备中的扬声器。

但问题是、我们无法控制扬声器的音量、因为一切都已修复。

我曾尝试搜索具有可编程增益放大器和384kHz 范围内更高采样频率的 DAC 来解决此问题。

但找不到。

我发现与 LM1972集成以进行音量控制的另一个想法。

您能否提供建议、如何在输出端将此 LM1972与 PCM5102APW 集成以实现器件的音量控制。

您可以随意为具有 PGA 和高采样频率的 PCM5102APW DAC 建议替代器件。

我们马上就要投入生产、每年将需要3000片。

所以、请帮助我们。

如果可以收到电子邮件、我也可以分享设计、但不想在公共论坛上分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Krishal、  

     我们最新的顶级 DAC (例如 TAD5112) 具有  可编程通道增益和数字音量控制  功能、您可以在  其数据表的第7.3.1.8.1.1节中了解更多相关信息。 其采样率 大约比您需要的高2倍。 如果您有兴趣、我可以与我们的营销团队联系。

     PCM1789 或 PCM175x 是  其他 具有衰减器的 DAC 之一 、它们可以将信号从0dB 衰减到-63dB  (LM1792 衰减从0衰减到-78dB )。  不过、采样率高达200kHz。  

    关于 LM1972、 可以通过耦合电容器和 LP 滤波器将 DAC 连接 到此器件、并使用它来改变音量。 我对 这个 IC 不是很熟悉,所以如果你需要 关于 LM1972使用的更具体的指导,请打开一个新的帖子,只有 LM1792在其标题,所以它被分配给具有这方面的专业知识的团队。  

    我会关闭此帖子、如果您有任何问题、可以随时与我联系。

    此致、

    Arash