This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SA5532A:SA5532A

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2209, SA5532, RC4580, SA5532A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425619/sa5532a-sa5532a

器件型号:SA5532A
主题中讨论的其他器件:OPA2209SA5532RC4580

工具与软件:

你(们)好  

我们在其中一个应用中使用运算放大器 SA5532ADR。 我们需要将我们的产品升级到 -40 °C 至105°C 的工作温度。 因此、请向您推荐支持高达125摄氏度且规格与 SA5532ADR 类似的运算放大器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Keerthi、欢迎来到 TI e2e 论坛。

    保留 SA5532的 SPIRT、低噪声、低失真、因此无压摆增强。 RC4580与之类似。 OPA2209是一个升级版本、它的压摆率较低、但应具有较低的误差。

    ►器件型号 SA5532A RC4580 OPA2209
    这种规格 TI TI TI
    通道计数 2. 2. 2.
    与范围间的关系 10V 至30V 4V 至32V 4.5V 至36V
    GBW (MHz) 10. 12. 18.
    压摆率(µs μ s) 9. 5. 6.4.
    Vos 最大值@ 25oC (mV) 4. 3. 0.15.
    Vos 漂移、µV 值(μ V/oC)     1.
    注意事项 能源
    Iq 典型值(mA) 4. 3. 2.2.
    Vn (nV/√Hz) 5. 6.5. 2.2.
    ISC 典型值(mA) 38. 10. 65
    IBias (最大值)(pA) 800000 500000 4500
    工作温度(°C) -40至85 -40至125 -40至125