This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:4 x 10W - 4E 扬声器的 SW 配置参考

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1414645/tas6424-q1-sw-configuration-reference-for-4-x-10w---4e-speaker

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:  

请分享扬声器功率放大器( TAS6424-Q1)驱动4 x 10W-4E 扬声器的软件配置详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您将需要提供有关您的要求的更多详细信息。  您使用的是 I2S 还是 TDM?  是否需要交流负载诊断?  请通读数据表并确定您希望启用的特性。  请告诉我、以便我可以帮助您正确设置 I2C 寄存器。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Gregg:

    我们正在使处理器(I2S 和 I2C)连接到 TAS6424。 我在我的内核源代码中找到了".sound/4052 soc codecs/tas6424.c 和./ sound/socat24 soc codecs/tas6424.h"文件。 之前在我的 defconfing 中未启用该功能。 因此、我通过在 defconfig 中给出"CONFIG_SND_SOC_TAS6424=y"来启用它。 现在、我的问题是、
    1.除上述配置外,我是否需要在源代码中设置其他配置?
    是否需要实现设备树?

    请在这里帮助您将 TAS6424与我们的内核集成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您引用的两个文件是 ALSA 开源文件、我们不支持它们。  我可以根据您的系统规格帮助您进行寄存器设置。  您需要查看数据表中的寄存器、了解您需要哪些功能以及不需要哪些功能。  则可以通过 I2C 对这些寄存器进行寻址。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    我已经附加了符合我们要求的配置。 请仔细检查、如果需要更正、请告知我们。

    谢谢!
    Padmanaban

     e2e.ti.com/.../_5F00_TAS6424E_2D00_Q1-Configuration-for-4CH-10W-4Ohms-Speaker.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Padmanaban,

    我将查看此内容、并为您提供分步配置。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    您能否帮助提供配置文件以启动音频放大器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     您可以通过电子邮件 gscott@ti.com 直接与 Gregg 联系