This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:耳机和麦克风上的 ESD 保护

Guru**** 2660215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425393/tlv320aic3100-esd-protection-on-headphones-and-microphone

器件型号:TLV320AIC3100

工具与软件:

大家好、我计划根据随附的原理图添加 ESD 保护。 TVS 二极管 SP1103C 小尺寸保险丝具有1uA 漏电流和130pF 电容。 我想知道此类寄生效应是否会影响我的电路(尤其是麦克风输入/检测、数据表中规定输入电容为2pF)、如果我在 GND 中添加额外的150pF 和1uA、这是否重要?

此外、我是否正确地假设在连接 TVS 的位置、信号在 GND 以上对称?(换句话说、我需要使用双向 TVS、不要使 GND 以下1V 的信号发生削波)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    这对我来说很好。 耳机检测电路依赖于直流阻抗、因此二极管不应干扰检测。

    此外、还需要双向、因为在耳机侧、信号将以0V 为中心。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff、这个工具非常有用、并解决了我的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以再标记两个有关此问题的问题吗?

    1)

    我刚刚测量了音频接口的信号和 MIC1RP 引脚(引脚14)惊讶我. 在音频插孔侧(HPOUT0)、信号的直流电平为我预期的1.7V。 然而在 C128的另一侧(所以输入到编解码器),它有1.28V 的直流电平。 它看起来有一个来自编解码器的内部直流偏置在那里. 这是不是真的?

    2)如果内部偏压是预期的(我假设是这样),我相信在麦克风输入和耳机输出 (编解码器侧,也有直流偏压)上也没有 ISSE 标记转向保护二极管原理图上的蓝色元件?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    预计会有内部偏置。 这些电容器只有助于解耦任何偏置(无论是否仅是来自器件生成的偏置的信号)、以正确平衡音频输入范围。

    将 ESD 二极管放置在蓝色位置应该不是问题。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特纳克斯杰夫,很高兴听到,一切都很清楚。

    非常感谢您的帮助