This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104-Q1:关于编解码器问题的咨询

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104, TLV320AIC3104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1423960/tlv320aic3104-q1-consultation-on-codec-issues

器件型号:TLV320AIC3104-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104

工具与软件:

您好、

我们将 TI Te2e.ti.com/.../A1000F_5F00_V1.0_5F00_CODEC_2B00_AMP.pdfLV320AIC3104-Q1(MPN:6PAIC3104TRHBRQ1)用作音频编解码器、并与内部 AMP 组合构成音频电路。 电路图参考:A1000F_V1.0uCODEC+AMP。 PDF
TI TLV320AIC3104 (非车辆规格模型)和 TLV320AIC3104-Q1 (MPN:6PAIC3104TRHBRQ1)的车辆规格模型、寄存器和硬件设计是否存在差异? 如果有、是否有任何相关的文件解释;

2.根据 TLV320AIC3104-Q1 (MPN:6PAIC3104TRHBRQ1)车辆规格模型、在执行我们当前的演示后、RIGHT_LOP/LM+AMP 路径和 MIC 都可以正常工作。 但是、将 LEFT_LOP/LOM 连接到 AMP 的前端不起作用、如下图所示。 调查通过接线影响信号质量的因素、无论如何连接正确的通道、都没有问题。 断开链路并测试是否没有来自 LEFT_LOP/LOM 的音频信号输出。 该软件配置为输出左右两个通道。 请帮助分析可能的原因和调查方向。 该软件使用第三方 SDK 和黑盒、某些配置无法读取。 但是、可以确认的是、左右通道都未处于静音模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    如果 LEFT_LOP/M 上没有输出、但右侧通道始终正常工作、那么我怀疑编解码器的配置存在软件问题。 您将需要去除黑框并直接观察编解码器的寄存器设置。 如果您能够获得编解码器配置的寄存器映射、我可以查找问题。 我最初猜测的是 LEFT_LOP/M 未静音、但可能未上电或未连接信号流。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    正确接收1。 感谢您的答复。 我会就此与我的软件同事沟通。 目前、只有模块的 API 对我们开放。 详细的寄存器映射需要与供应商确认、可能会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    不用担心。 只需在获得更新后再次回复即可。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的支持。 编解码器问题已得到解决、它是软件路由问题