This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48100Q-Q1:扬声器输出持续存在噪声。

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48100Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425206/lm48100q-q1-continuous-noise-on-speaker-output

器件型号:LM48100Q-Q1

工具与软件:

您好!  

我当时正在使用控制器上的 PCM-PWM 转换器、将数据馈送到 LM48100Q-Q1放大器。 现在、我只需初始化 PCM 模块、然后用最大音量设置为放大器上电。 即使我没有从控制器向放大器的输入线路发送任何数据、我也能听到扬声器上的连续噪音(嘶嘶声)。 这可能是什么问题??  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

     是否听起来您正在向 LM48100提供 PWM 信号? 此器件设计为模拟输入、而不是 PWM 输入。 无法保证使用时的准确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    是的、我同意我的控制器端输出是 PWM、但我不是直接将 PWM 信号馈送到放大器。 我有一个低通滤波器和一个可将 PWM 信号转换为模拟信号的电容。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rahul

     该噪声可能无法在输入侧完全滤除、并会被 LM48100放大。  

     让我们使用示波器同时捕获输入和输出波形、应该能够在两端找到类似的噪声