This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255 BTL 模式、输出 C 和放大器;当功率为40W 时 D 关断

Guru**** 2383740 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422174/tpa3255-tpa3255-btl-mode-out-c-d-shutdown-when-power-is-40w

器件型号:TPA3255

工具与软件:

Hellow E2E 专家、

你好。

我设计的 D 类音频是 TPA3255的、但 C 和 D 仅能达到40W。 OUT A 和 B 正常。 仅通道 C 和 D 出现错误。

PVDD = 35V、GVDD = 12V、负载4 Ω。  

以下是供您查看的设计文件。

e2e.ti.com/.../PCB_5F00_TPA3255-_2800_2_2900_.zip

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tien Nguyen、

    您能帮助分享更多信息吗?

    1您能检查芯片组的标记吗? 应为"3255"或"3255T"。

    2可以检查通道 A/B 和通道 C/D 的输入信号吗? 如果可能、您是否能够交换输入信号?

    3您能否查看数据表 第17"8.3.1错误报告"中列出的故障?

    4关于通道 C/D、该器件上电时是否有任何信号? 还是从不具有输出?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbin、

    你好。

    1.可以检查芯片组的标识吗? 应为"3255"或"3255T"。

    >>从下图来看,它是3255。

    2可以检查通道 A/B 和通道 C/D 的输入信号吗? 如果可能、您是否能够交换输入信号?

    >>我 尝试了交换输入信号、但这不是问题。

    3您能否查看数据表 第17"8.3.1错误报告"中列出的故障?

    4关于通道 C/D、该器件上电时是否有任何信号? 还是从不具有输出?

    >>  C & D 输出总是有输出,但是只有30V P-P,BTL 模式,电源是36V 直流, 当 C & D 输出关断时,A & B 输出仍然运行良好。

    如果您还需要进一步的信息、请告诉我。

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tien Nguyen、

    感谢您的参与。

    从标记中可以确认是 TPA3255、而不是-q 版本。

    从设计文件中、我没有发现明显的错误。

    为了了解输出功率限制、您是否测试了 c/d 通道的信号? L 之前的 PWM 信号。我想知道电压电平、是否是限制。 以及 负载上输出信号的 THD 电平(无论是否被削波)。

    除此之外,这是发生在1个单元吗? 是否可以切换到其他设备或芯片组?

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbin、

    你好。

    您是否测试过 c/d 通道的信号?
    ->是的、我尝试将输入信号 A/B 转换为 C/D 和 C/D 转换为 A/B、然后将 A/B 输出全范围功率、C/D 40W (30V P-P 负载4欧姆)。信号输出 C/D 清晰和正常、但在功率达到40W 时关闭。
    2.在 L 前面的 PWM 信号。我想知道电压电平。
    -> I 测量的直流电压为0.42V。交流电压为0V
    负载上输出信号的 THD 电平、是否被削波?
    ->否、输出已清除。 我使用正弦波信号输入、输出为满电不被削波。 当我使用8欧姆负载时、它不会关断、可能会过载、但 A/B 输出整个范围、并且在电压为70V p-p、A/B 良好时会被削波。
    4.在单个装置上是否发生了这种情况? 是否可以切换到其他设备或芯片组?
    ->这适用于我的所有设备。 我尝试了切换芯片组并使用了一个新器件、但仍然存在错误。

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tien Nguyen、

    我认为、您最好 在故障之前和故障期间提供不良通道输入、输出和 PWM 的示波器屏幕截图、这有助于识别问题。

    并在故障期间检查错误报告状态。

    同时、您是否可以移除 C/D 中的电感器、并检查电感器之前的输出电平?  

    和  

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tien Nguyen、

    还有一个评论:

    这可能是由 CB3C OC 限制引起的。 为了确认这一点、您可以将 RU6更改为30k;以及另一个保持 RU6 = 22k 但 使用较低音调频率信号(如50Hz)进行测试的测试。 期望获得不同的输出信号电平或偶数通道关断。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbin、

    你好。

    截至撰写本文时、 我还没有测试设备来帮助我提供您所需的内容。

    我已经看到很多文章介绍了当电源为40W 时关闭 C/D 输出错误。 我想问一下、这是否有可能是您的芯片组设计中的错误? 我在所有这些论坛上都没有看到任何解决方案。  

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tien Nguyen、

    我曾在内部咨询过这个问题。  许多客户已经使用过此器件并将其推向市场。 这不应该是设计错误。

    如上一个回复中所述、我们怀疑数据表中提到的 OC 限制。 有两种验证方法。 如果确认这一点、通常 有一种解决方案是  对 LC 进行微调。

    由于这是旧器件、我将尝试测试一个 EVM 来验证它。 但现在我必须先应用一个 EVM。 并在其后反馈结果。

    BR、

    Wenbin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenbin、

    好的一天,我明白。

    今天、当我使用3负载8欧姆并联电源~ 40Vp-p 时、我将切换到 PBTL 模式、它将关断 PS 为36V 直流。负载为4欧姆。  是否有办法取消这种保护? 保护对于我的应用来说不是必需的。

    此致、

    TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Tien Nguyen、

    关于电流检测、请参考数据表9.4.1.1:

    "9.4.1.1过载和短路电流保护"

    "TPA3255响应迅速的电流传感器在所有高侧和低侧 FET 上均具有可编程跳变阈值(OC 阈值)。 为了防止输出电流增加到编程的阈值以上、TPA3255可以选择在每个开关周期(逐周期电流控制、CB3C)内限制输出电流、或者在输出电流过大时立即关断输出(锁存关断)。 CB3C 可防止因高电平音乐瞬变和实际扬声器负载阻抗下降引起的高输出电流瞬变而过早关断、并允许将输出电流限制在最大编程电平。 如果最大输出电流持续存在、即功率级负载阻抗过载、器件将关断受影响的输出通道、并将受影响的输出置于高阻抗(Hi-Z)状态、直到启动复位周期。 CB3C 针对每个半桥输出单独工作。 如果触发过流事件、CB3C 会对半桥输出执行状态翻转、该状态将在下一个 PWM 帧开始时清除。

    和"OC_ADJ 值超出 CB3C 或锁存 OC 运行的指定值范围将产生最小 OC 阈值。"

    BR、

    Wenbin