This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2016D2:查找有关在 EEPROM 中设置值的说明、以防止每次下电上电后必须重新配置

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1424287/tpa2016d2-looking-for-instructions-for-setting-values-in-the-eeprom-to-prevent-having-to-reconfigure-after-every-power-cycle

器件型号:TPA2016D2

工具与软件:

此音频放大器的数据表包含以下文本:

可以通过 I2C 接口对某些默认值进行重新编程并将其写入 EEPROM。 减少
该函数有助于加快器件的开通时间并更大限度地减少 I2C 写入次数。 如果是的话
请联系您当地的 TI 代表。

考虑到我的设计中的功率和尺寸限制、我需要在 EEPROM 中保存配置、以避免在每次启动时设置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们! 请允许我给你一整天的时间。 感谢您的耐心。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不再支持此功能。 在这里,我为这种不礼貌而道歉。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特