This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC14:*

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC14, SN74LVC2G14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425755/tlv320aic14

器件型号:TLV320AIC14
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G14

工具与软件:

嗨、团队:

我正在使用两款器件、即 AMBE-3000F 和 TLV320AIC14 (来自德州仪器(TI))、我对它们之间的接口有疑问。 TLV320AIC14有一个帧同步(FS)线路、我不确定此线路应连接到 AMBE-3000F 的 SPI 接口的位置。 此外、我想知道是否需要任何胶合逻辑来实现两个接口之间的连接。

您能否提供有关如何将音频编解码器的 SmartDM 线路连接到 AMBE-3000f SPI 的指导。

SMARTDM 的时序图

SPI 接口时序图

谢谢!

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    AMBE-3000F 的数据表包含有关如何将 AIC14连接到 AMBE-3000F 的图:

    唯一需要的胶合逻辑是图中所示的逆变器。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我已经查看了 TLV320AIC14数据表、其中提到了"与 DSP 的无缝4线接口"。 您能否确认此接口是否需要逆变器?

    谢谢!

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

    编解码器不需要任何胶合接口即可运行。 但由于 AMBE-3000需要、因此我建议使用逆变器。 这可能是因为声码器需要特定的极性、因此编解码器信号需要翻转。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。

    我认为 SN74LVC2G14施密特触发逆变器适用于我们的应用。 您能检查并分享反馈吗?

    谢谢!

    Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Surya:

     SN74LVC2G14非常适合这种情况。

    此致、
    Jeff McPherson