This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1上电序列问题

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426558/tas6424e-q1-tas6424e-q1-power-on-sequence-questions

器件型号:TAS6424E-Q1

工具与软件:

您好、TI 专家

最新的数据表声明了上电顺序  

9.3.10.1.1上电序列
在典型系统中、VBAT 和 PVDD 电源都连接到汽车电池并同时上电。 VBAT 和 PVDD 电源处于建议范围内后施加 VDD 电源
输出电压。

我想确认、

1.如果 VDD 电源"在 VBAT 和 PVDD 之前"、会有什么副作用、解决方案有什么解决办法呢?

2、VDD VBAT/PVDD 的上电顺序以及 STANDBY#和 MUTE#是什么?

此致、

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

     这样就不必对电源序列有如此严格的要求、也不必这么做。

     为了保证安全、拉低 STBY 引脚、直到所有电源稳定为止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    感谢您的快速响应。

    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、阴影

    请帮助确认电源序列是 VDD -> VBA/PVTT 是否会产生任何副作用? IE 泄漏?

    从方框图以及 VDD、VBAT 和 PVDD 的说明中、VDD 和 VBAT/PVDD 的电源块是独立的?


    此致、

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent

     它们是独立的、对其没有副作用。