Other Parts Discussed in Thread: PCM1864
主题中讨论的其他器件:PCM1864
工具与软件:
您好:
目前、已在样本 B 中调整了麦克风接口通道。样本 B 仅连接到 MIC 的两个通道。 示例 B 中 PCM1864的 DOUT 没有输出(0级)。 TDM CLK 和 FS 信号正常输入。 请帮助确认需要修改哪些寄存器? 谢谢!!!
软件寄存器配置如下:
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x01 -x 0x20
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x02 -x 0x20
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x03 -x 0x20
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x04 -x 0x20
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x05 -x 0xe7
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x06 -x 0x41
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x07 -x 0x41
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x08 -x 0x41
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x09 -x 0x41
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x0B -x 0x03
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x0c -x 0x00
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x71 -x 0x80
i2cdbgr -D /dev/i2c1 -s 0x4a -w -b 2 -o 0x73 -x 0x03
采样 A

采样 B