This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4382:?是否有混合器件 Δ Σ

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426342/src4382-does-ti-have-mixing-devices

部件号:SRC4382
Thread 中讨论的其他器件:TAS5548

工具与软件:

嗨团队、

TI 是否有混合解决方案?

我们需要混合功能、输入和输出都是48kHz。无需转换采样率。

例如、2通道 I2S 输入、1个 I2S 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    SRC 不能混用。 虽然我不熟悉 TAS5548、但有人告诉我、该器件可以混合2个 I2S 输入。 如需更多有关此器件的信息、请在标题中打开有关此器件的新帖子。

    此致、

    Arash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash:

    感谢您的答复、

    这些信息很有帮助。

    我会检查一下。