This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:我们是否可以使用振荡器或晶振作为 TAS6424E-Q1的 MCLK 源?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS6424E-Q1, CDCS504-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426378/tas6424e-q1-can-we-use-oscilator-or-crystal-as-mclk-source-to-tas6424e-q1

器件型号:TAS6424E-Q1
Thread 中讨论的其他器件: CDCS504-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们是否可以使用振荡器或晶体作为 TAS6424E-Q1的 MCLK 源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 CDCS504-Q1时钟发生器来满足您的需求。  它将从 SCLK 创建一个 MCLK。  它已在此处进行了测试、运行良好。

    此致、
    Gregg Scott