This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825PEVM:我们可以使用 TAS5825MEVM 调试 TAS5825P 吗?

Guru**** 2811595 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5825P, TAS5825PEVM, TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426246/tas5825pevm-can-we-use-the-tas5825mevm-to-debug-the-tas5825p

器件型号:TAS5825PEVM
主题中讨论的其他器件:TAS5825P、、 TAS5825MEVM、TAS5825M

工具与软件:

大家好、TI 团队、ñ ol

我们没有 TAS5825PEVM、所以我们可以使用 TAS5825MEVM 调试 TAS5825P 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    这取决于您要调试的内容。 这两个器件是引脚2引脚、但器件的 DSP 完全不同。 TAS5825P 使用 Hybrid-Pro 算法进行 H 类控制、而 TAS5825M 具有智能放大器。 TAS5825MEVM 没有 TAS5825PEVM 所具有的 H 类升压控制器、并且需要 PurePath 主板才能工作。 这意味着在测量 GPIO 输出之外将无法调试 H 类。 您还需要配置主板来提供时钟。 如果您需要执行此操作以进行调试、并且无法获得 TAS5825PEVM、则以下是应该能够运行器件的步骤。 不过、我仍建议获取一个 TAS5825P EVM。

    1) 1)在不连接到 EVM 的情况下打开 TAS5825M GUI

    2) 2)选择立体声(2.0)、然后转至"Tuning and Audio Processing"(调谐和音频处理)菜单。

    3)选择 Base/Pro (2.0 48K)处理流程。 这应该是第三列。  

    4) 4)点击菜单底部的"I2C"按钮。 转到已打开的 I2C 窗口中的"Log"选项、然后点击绿色圆圈开始记录 I2C 命令

    5) 5)点击主 GUI 右上角的 USB IN 图标。 选择要使用的任何输入。 您应该会看到在上一步中打开的 I2C 窗口中写入了一些 I2C 代码

    6) 6)从 I2C 窗口复制 I2C 命令。 我建议将其保存在某个地方。

    7) 7) 关闭 GUI、然后打开 EVM 电源并将其连接到 TAS5825P

    8) 8)打开 TAS5825P EVM GUI。 选择扬声器配置并连接到 EVM 后、打开 I2C 窗口

    9) 9)转到 I2C 窗口中的"I/O"菜单、然后粘贴之前的代码

    10) 10)运行代码。 您现在应该已经通过 EVM 上的测试点看到了您的 I2S 时钟了

    11) 11)您现在应该能够根据需要使用 TAS5825P GUI 来与器件配合使用。

    此致、

    Ramsey