This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:同步问题

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426152/dir9001-synchronization-questions

器件型号:DIR9001
Thread 中讨论的其他器件: DIR1703

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑 DIR9001。

  1. BCKO、LRCKO 和 DOUT 是否与输入信号同步?
  2. BFRAME 是否与 BCKO 同步?
  3. BCKO、LRCKO、DOUT 和 BFRAME 是否未与外部 XTI 输入同步?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了提取数据和 CLK、需要在内部对输入信号 进行解码、因此不存在同步。

    我         在数据表中找不到关于 BFRAME 和 BCKO 同步的任何指示, 但我查看了 DIR1703数据表,它 也具有   相同  功能的 BFRAME 引脚 ,从 该数据表中 ,似乎它们是同步的

    BCKO、LRCKO、DOUT 和 BFRAME 不与外部 XTI 输入同步。

    此致、

    Arash