This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:tlv320adc6140

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427231/tlv320adc6140-tlv320adc6140

器件型号:TLV320ADC6140

工具与软件:

我在使用 tlv320adc6140时遇到问题。  我想采集直流波、如何设置寄存器以绕过数据 链中的 HPF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

       配置器件时、可以通过将0写入页0寄存器0x6B 中的 HPF_SEL[1:0]位来绕过 HPF。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     我已经尝试写了   写入第0页寄存器 0x6B 的 HPF_SEL[1:0]位中、但无效。  为了获取直流电压、我应该写入任何其他寄存器吗?   输入侧电路已设置为 直流耦合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供在 ADC 上电之前正在完成的 I2C 写入序列(包括 HPF_SEL)?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan