This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5441-Q1:TAS5441QPWPRQ1

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1426991/tas5441-q1-tas5441qpwprq1

器件型号:TAS5441-Q1

工具与软件:

您好!

我们的一个新设计采用了下面的音频放大器详细信息来驱动4欧姆10W 的外部扬声器。

产品编号: TAS5441QPWPRQ1.

扬声器连接连接器是 PCB 中的3引脚连接器。 晶体管时、是否需要 ESD 保护二极管? 如果是、推荐使用哪些器件。  

电路实现与数据表中提到的应用电路相同。

此致、

Gopala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopala:

    TAS5441-Q1不需要外部 ESD 保护二极管。  如果您对于音频放大器输出端的 ESD 标准有特殊的系统规格、则可能需要包含外部 ESD 器件。  请提供更多信息和您的疑虑。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg:

    感谢您的支持! 音频应用适用于汽车、音频接口从 PCBA 连接器连接到面板安装连接器、然后连接到外部扬声器。 系统是 IP64保护单元。

    我们正在寻找 ESD 保护的音频接口、请向我建议合适的 ESD 二极管。

    外部扬声器:40欧姆、10W。

    此致、

    Gopala.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gopala,

    请转至此页: ESD 保护二极管产品选择|德州仪器 TI.com

    选择最适合您系统设计的方法。  可能需要向 ESD 保护二极管团队寻求帮助。

    此致、
    Gregg Scott