This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:带有非扬声器负载的 SE 和 BTL

Guru**** 2618725 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427171/tpa3255-se-and-btl-with-non-loudspeaker-loads

器件型号:TPA3255

工具与软件:

我之前在论坛上看到过其他人讨论使用 TPA3255为非音频负载提供可变可控制电流。

我的问题不是特定于 TPA3255、而是任何具有 SE 和 BTL 配置选项的 TI 多通道集成式音频放大器。

我是否正确、连接的 SE 的负载实际上仅由半桥驱动、因此实际上只能向连接的负载提供电流(而不是拉电流和灌电流)?

因此、如果您打算通过连接的负载拉取和灌入电流、那么您必须使用 BTL 配置(将提供全 H 桥)是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim

    如果使用 SE 连接、则只能使用半桥。  

    如果要使用全 H 桥、需要使用 BTL 配置。

    Tks

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jesse、这很清楚。