This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5720A-Q1:TAS5720A-Q1扬声器诊断特性

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5720A-Q1, TAS6511-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425145/tas5720a-q1-tas5720a-q1-speaker-diagnostic-feature

器件型号:TAS5720A-Q1
Thread 中讨论的其他器件: TAS6511-Q1

工具与软件:

您好!

我想将 TAS5720A-Q1用于 AVAS (声音车辆警报系统)、但我需要扬声器诊断功能(开路、短路...)。

您能告诉我这是不是能够实现这个功能? 因为我在数据表中没有找到此特性的显式部分。

感谢您的观看

此致

Jonata Ubbiali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonata

     无法为此器件实现该功能。

     我们可以向客户推荐 TAS6511吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    感谢您的答复。 TAS6511-Q1将是完美的、但目前尚无法使用。 我需要使用已在市场上销售的 P.N.、因为 PCB 的第一批样片必须在2024年内生产和测试。

    TI 是否有类似的具有扬声器诊断功能的 TAS5720A-Q1? 我的应用需要在具有1% THD 的4 Ω 电阻上提供5W 的功率。

    谢谢

    此致

    Jonata Ubbiali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonata

     TAS6421也是一个选项。

     TAS6511计划于今年上市。 采样已准备就绪。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shadow、

    感谢您提供的信息

    此致

    Jonata