This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2011D1:原理图检查

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427516/tpa2011d1-schematic-inspection

器件型号:TPA2011D1

工具与软件:

如果配置3.2W 输出、请帮助检查此电路是否正确匹配

如果有任何区域需要修改、请提供有关如何进行更改和修改原因的详细说明。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、  

    感谢您问这个问题。 留出24小时响应。  

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    以下是我的评论:

    此处的使能引脚配置为持续高电平。 NC R101连接至关断线路时断开。 客户需要了解此器件始终在此配置下处于通电状态。   


    要获得3.2W 的输出功率、VDD 线路源应该为5V。 该线程中的原理图显示了来自3.8V 和 SPK_VDD 的源。 我建议为此处的 PVDD 和 VDD 线路提供单个电压源。 下面是器件输出功率与负载间关系的性能规格。 VDD = 5V 时、在较低负载(如4欧姆)上、输出功率为3.2W。 输出功率就会降低。  

      

    对于输出、建议更改配置以匹配 DS。 建议将1nF 接地。  

    您还可以查看 EVM 原理图、了解有关如何在工作的电路板上对输出端进行滤波的示例。 下面是 EVM 用户指南的屏幕截图。  

      

    此致、

    Ore.