This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:关于 TPA3255 PVDD 大容量电容的问题

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427241/tpa3255-question-about-tpa3255-pvdd-bulk-caps

器件型号:TPA3255

工具与软件:

您好!

我正在使用 TPA3255 D 类音频放大器 IC 进行设计。 我的设计基于配置为4个 SE 通道的 TPA3255EVM。 我的设计仅使用通道 A 和 B、是否仍需要将4700uf 大容量电容器连接至 PVDD_CD 引脚? 或者、由于我只使用通道 A 和 B、我可以忽略它吗? 我还想知道是否可以出于同样的原因省略连接到 GVDD_CD 引脚的0.1 μ F 电容并接地。 移除这些组件会导致 IC 无法正常工作、或者我还是可以移除它们。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、灰:

    器件上应该仍然有这些元件。 要防止其他两个通道进行开关、一种简单的方法是 C 和 D PVDD 和 GVDD 将处于工作状态、需要各自的旁路电容器。 如果您只使用两个通道、我建议使用 BTL 配置。

    此致、

    Ramsey