This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:负载突降能力

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM6340-Q1, PCM6480-Q1, PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427394/pcm6240-q1-load-dump-capability

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件:PCM6480-Q1、PCM6340-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我是否可以知道 PCM6240-Q1、PCM6480-Q1和 PCM6340-Q1是否能够支持负载突降? 我想知道 PCM6240-Q1、PCM6480-Q1和 PCM6340-Q1的负载突降能力。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamamoto-San:

    遗憾的是、PCM6xx0-Q1系列 VBAT 或输入引脚不支持负载突降。 数据表中列出了绝对最大额定电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon-San:

    感谢您的答复。  PCM6xx0-Q1系列 VBAT 或输入引脚是否支持负载突降? 我无法根据您的回答区分"好"或"不好"。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉拼写错误、它们不支持负载转储