This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:D 类放大器外部负载诊断- SLVA824

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1425251/tpa3255-class-d-amplifier-external-load-diagnostics---slva824

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件:LM2904

工具与软件:

你好

我已为扬声器驱动器诊断(D 类放大器外部负载诊断- SLVA824)构建此电路

"短路负载"会给出111、而不是110、如 应用真值表中所述

您能否检查电路中有什么问题... ?

提前感谢

e2e.ti.com/.../Class_2D00_D-Amplifier-External-Load-Diagnostics.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅此而已

    "开路负载"给出的正确值001与 应用真值表中所述的值相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    您是否能够将原理图发送给我、并探测最后一个比较器的输入/输出?

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    我使用的原理图和 BOM 与应用"D 类放大器外部负载诊断- SLVA824"中使用的完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ilya:

    您是否有机会探测我提到的电压? 您添加的应用手册提到可能需要针对不同的应用调整电路。 这些电压可以帮助缩小您可能需要调整的实施部分。

    此致、

    Ramsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramsey

    是的、我做了调谐、并且弄清楚了...

    您的原理图中也有2个错误:  

    1)电阻"R10"需要33.2K 而不是33.2R!

    2) 2)应移除电阻器"R19"、因为"LM2904"是运算放大器而不是比较器、因此不需要输出上拉电阻器。

    3) 3)"表6。 故障状态输出的逻辑表"-应更新:  

         a)"短接至 GND"-"Out1"-需要为低电平且不为高电平。

         b)"Open Load"-还有另一个读取选项 Out3 =高电平、Out3 =低电平、Out3 =高电平。

    4)也有其他参数需要更新,但这些是最导入.

    谢谢