This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3204:基准电压(CMM)容差

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1422809/tlv320aic3204-reference-voltage-cmm-tolerance

器件型号:TLV320AIC3204

工具与软件:

您好!

TLV320AIC3204的基准电压的数据表说明如下:

基准电压(0.9V)被规定为典型值、处于25°C。C

是否有更多关于基准电压容差的信息? 工业温度(-40°C 到+85°C)下的预期容差是多少?

此致、

Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marjin:

    我已向我们的一位应用工程师(靠近测试和验证团队)提供了这个问题单。 如果有任何有关容差的信息、他们会得到它。

    此致、
    Jeff McPherson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CM 电压是内部产生的偏置电压、用于偏置器件输入。 根据 CM 设置(0.9/0.75V)、指定器件的输入满量程 rms 电压。

    是否打算在其他地方使用该 CM 电压? 或者、对于哪些容差/温度漂移是必需的、是否有任何需要解决的特定问题?

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshmi:

    我们确实担心 CM 电压的容差/温度漂移、尤其是在工业温度范围(-40°C 至+85°C)内。

    您是否有有关 CM 电压的文档/测量结果?

    此致、

    Marijn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我检查这一点、并跟进该主题的更新。

    谢谢。此致、

    Lakshmi Narasimhan