This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3112D1-Q1:请分享演示板的原理图和使用问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1427396/tpa3112d1-q1-please-share-the-schematic-diagram-of-the-demo-board-and-usage-problem

器件型号:TPA3112D1-Q1

工具与软件:

1. PVCC 和 AVCC 的电压值可以不一样吗? PVCC 使用经过过滤的9~16V 车辆电源、是否可以为 AVCC 使用恒定5V 电源? 在下图中、通过10 Ω 电阻器连接 PVCC 和 AVCC 有什么作用?

2.这部分电路的功能是什么? 为什么 PLIMIT 引脚输入是这样设计的?

3.芯片输出功率是否只与 PLIMIT 引脚的电压有关? GAIN1、GAIN0接地、在12V 电压的情况下、2Ω 内阻式扬声器可以提供多少功率? 根据上面的原理图、PLIMIT 输入是交流信号、产品的输出功率也会随它变化吗? 当输出功率超过限值时会发生什么情况?

4. FAULT 管脚的输出是模拟的还是数字的? FAULT 和 SD 之间的连接背后的逻辑是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Unknown 说:
    1. PVCC 和 AVCC 的电压值是否不同? PVCC 使用经过过滤的9~16V 车辆电源、是否可以为 AVCC 使用恒定5V 电源? 在下图中、通过10欧姆电阻器连接 PVCC 和 AVCC 的用途是什么?[/QUOT]

    提供不同的电压。 但5V 对于 AVCC 来说太低、无法为驱动器提供足够的内部电压。 建议的最小值为8V。

    PVCC 和 AVCC 之间使用10 Ω 电阻来防止高频 D 类噪声进入线性输入放大器。  

    Unknown 说:
    2. 该电路部分的功能是什么? 为什么 PLIMIT 引脚输入是这样设计的?

    PLIMIT 只是一种保护功能。 将 PLIMIT 连接到 GVDD 意味着没有限制。

    Unknown 说:

    不明白您为什么会得出这个结论。 GVDD 为7V 固定电压。  

    输出将始终具有与输入信号相同的固定增益(20dB)、因为两个增益引脚都连接到 GND。 如果输出过大且高于限制、则会发生削波。

    Unknown 说:
    4. FAULT 引脚的输出是模拟输出还是数字输出? 故障与 SD 之间的连接背后的逻辑是什么?

    SD 引脚为输入逻辑、高电平应跟随 AVCC。  FAULT 为开漏输出、跟随 您的外部电路。